This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CAN ADC-B 更改 ADCINA0信号或不更改。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455669/tms320f28377d-can-adc-b-change-adcina0-signal-or-not

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你好。

我将使用 SysConfig 为 TMS320F28377D 176引脚生成代码。

数据表(SPRS800P)中的图6-32指示 ADC-B 可以转换 ADCINA0信号、但在 SysConfig 中设置 SOC4时会显示"SOC4 Channel Selected has no device found"。

请告诉我、ADC-B 是否可以更改 ADCINA0信号。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC-A 和 ADC-B 表示 ADC 子集。 ADC 通道 A0对应于 ADC-A 子集或 ADC 实例= ADC-A、如 SysConfig 所示。 因此、您无法使用 ADC 实例 ADCB 来选择 A0、您需要使用 ADCA。