This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:PSFB 直流/直流转换器 CMPSS 功能问题

Guru**** 2619425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455303/tms320f280039-psfb-dcdc-converter-cmpss-function-question

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

您好!  

我有一个关于 CMPSS 的问题。

我将输入主变压器的第1个电流、并使用 CMPSS 运行 DCDC SCP。

是否可以设置 CMPSS 消隐时间、以防止由于直流/直流转换器开启时电流瞬时增加而使 CMPSS 运行?

2.数字库中有 CMPSS_config消 隐和 CMPSS_enableBlanking 函数。 您能解释一下吗?

谢谢。

最好的爬坡、

金相模

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.可以。可以、可以 在 PWMSYNCPER 信号之前至少两个时钟周期使用 EPWM 事件滤波器激活比较器跳闸信号消隐、并在下一个 PWM 周期中继续消隐至少 N 个时钟周期。  在 DCFCTL、DCFOFFSET 和 DCFWINDOW 寄存器中配置消隐窗口。 如需更多信息、请参阅 F280039C TRM 工作表 、请参阅第20.11.4.2节"事件过滤"、第2287页: https://www.ti.com/lit/ug/spruiw9c/spruiw9c.pdf

    2.a)  CMPSS_configBlanking (uint32_t base、uint16_t pwmBlankSrc)函数设置将跳闸保持在复位状态的 ePWM 模块消隐信号。 参数 base 是比较器模块的基地址、参数 pwmBlankSrc 是 PWMBLANK 源的编号。  要用于复位斜坡发生器的 PWMBLANK 信号的编号
    应通过将其传递到 pwmBlankSrc 参数来指定。  例如、将2传递到 pwmBlankSrc 中会选择 PWMBLANK2。

    b) CMPSS_enableBlanking (uint32_t base) 使选定的 ePWM 消隐信号能够在 复位状态下保持跳闸。