This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SCR 整流器控制

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453381/tms320f28379d-scr-rectifier-control

工具与软件:

尊敬的专家:

我想 知道如何使用 C2000微控制器控制基于 SCR 的整流器。

敬请了解、过去我使用 F28335控制逆变器。 因此、根据我之前对逆变器的工作经验、我想与大家分享我对整流器控制的直觉。 如果这样做可行、您能安心吗?

在我的脑海中:

例如、最终将 PI 控制输出与 PWM 外设的 TBCTR 寄存器进行比较以生成脉冲。 通过将 PWM 与外部过零检测器相连、可确保该 TBCTR 与3相电压保持同步。

其次、是否可以在整流器控制中使用 QEP?  据我所知、QEP 通常用于推导两个事件(上升沿或下降沿)之间的时间。 如果我错过了什么、请告诉我。

此致、

Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:  

    我建议查看我们的一些参考设计、例如 Vienna 三相整流器(TID 1000)和 TIDA 1606 (双向 T 型逆变器)、以便更好地加以理解。 至少请参阅您可能感兴趣的高级别操作的设计指南。   

    关于 PI 控制输出、这取决于它是电压控制还是电流控制。

    对于电压-->这将更新 CMPA/B 值并调整占空比  

    对于电流->取决于其平均电流控制还是峰值电流控制。  

    借助当今的 C2000 EPWM、您  还可以为多级整流器生成 PWM 控制。 大多数情况下、您可能不会需要 eQEP、除非它是电机或编码器相关的东西。  

    此致、

    Uttam Reddy