This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:相位不平衡问题

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455700/tidm-1000-phase-imbalance-problem

器件型号:TIDM-1000
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

请问如何解决该演示板中的相位不平衡问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chu:

    仔细检查运算放大器电路并相应地调整其电阻器。 您能提供波形、这有助于我在这里提供更深入的见解吗?

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uttam:

    非常感谢。  

    在哪里可以找到此演示的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从以下网址下载 C2000DPSDK: https://www.ti.com/tool/download/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    安装完成后、在以下路径中搜索: C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital SC2000_401_SDK_5_03_00_00\solutions\tidm_1000