This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-ADC:EP 校准 ROM 函数文档

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448772/tms320f28377d-ep-adc-calibration-rom-function-documentation

器件型号:TMS320F28377D-TMS320F28377D-DSP EP

工具与软件:

您好!

目前、我们正在对采用 F2877D 的器件进行 DO-178认证。 您能否 像 ADC_calADCAINL ()一样提供 ADC 校准的 ROM 函数相关文档?
大多数其他 ROM 函数都提供了源代码、但我们找不到某些源代码。

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我需要几天时间来与您联系。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这方面的延迟感到非常抱歉。  

    我认为  ADC_calADCAINL ()函数的汇编 足够短,应该不会太难理解。 如下所示:

    它与  ADC_calADCBINL ()函数非常相似。  

    此致、

    Ben Collier