This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:与电路板的 USB 连接不再起作用

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456668/launchxl-f280049c-usb-connection-to-the-board-is-no-longer-working

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

我有一块 LAUNCHXL-F280049C 板、用原来的封装已等待了几年。 最近首次在 macOS (M1)下将其连接到 CCS 时、一切都按预期运行。 在尝试一些代码样本后、我开始收到错误、指出无法连接到调试探针。 首次在 Mac 上切换 USB 端口解决了该问题。 这个问题后来变成了永久性的。 USB 探测没有显示任何内容。 电路板上的 LED 将继续显示电源、其他行为与以前一样。

如果 Mac 设置为每次连接外设时都要求提供津贴、则在插入主板时会打开此对话框、只有在一两秒钟后才会再次消失。 就像电路板尝试连接、但在短时间后放弃一样。

不幸的是,我手头没有另一台电脑或另一个板进行交叉检查。

有什么建议吗? 是否有某种复位可以提供帮助?

谢谢你

Kai Brüning è re

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能查看这个应用手册吗?  https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    谢谢!

    Ben Collier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回答这个问题。

    我按照注释中的建议尝试了连接测试、这是日志:

    --- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------
    /Users/kai/.ti/ccs2001/0/0/BrdDat/testBoard.dat
    --- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------
    此实用程序已选择100/110/510类产品。
    该实用程序将加载适配器"libjioxds110.dylib"。
    库构建日期为"EC 9 2024"。
    库编译时间为"02:41:55"。
    库软件包版本为"20.0.0.3283"。
    库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    硬打开控制器时出错。
    --- [发生错误且此实用程序已中止]--------
    此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。
    值为'-260'(0xffffffefc)。
    标题为"SC_ERR_XDS110_OPEN"。
    说明如下:
    尝试连接到 XDS110失败。 原因可能有一个或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新固件和序列号。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以获取相关说明。
    根据注意事项、我的电路板似乎已损坏。 我不知道这会是怎么发生的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想应用手册对此有一些建议。  

    请尝试更换 USB 电缆、并确保您可以在设备管理器等效的 MAC 中看到调试探针。  

    谢谢!

    Ben Collier