This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:定时器0和定时器1之间的定时器优先级

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444076/tms320f28377d-timer-priority-between-timer-0-and-timer-1

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

定时器1 (INT13)直接连接到 CPU。

计时器 o (INT1)通过 PIE 组进行连接。

我希望 在 timer0和 timer1之间知道哪个具有最高优先级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这位专家目前因假期不在办公室。 请预计响应会延迟到12/3之后。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编号较低的中断由 CPU 设置优先级、因此计时器0中断(来自 ePIE)的优先级将高于计时器1。 如果您需要更改这些优先级、可以提供一个 C2000ware 示例、该示例使用 CPU 计时器中断进行中断嵌套:[C2000ware install]/driverlib/f2837xd/examples/cpu1/interrupt/interrupt_ex3_sw_prioritization.

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    感谢您的答复。

    但是、我认为您提供的信息仅适用于通过 PIE 组连接的中断。 在本例中、计时器1直接连接到 CPU。

    我已经用软件验证定时器1的优先级高于定时器0。 为了支持这一点、我附上了一个文档供您参考。 请查看该文档、并就优先机制为我提供进一步的指导。

    期待您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    您是否在运行 我提到的 interrupt_ex3_sw_priorityTM 示例? 计时器1 ISR 似乎嵌套在计时器0 ISR 中、这正是示例使用软件优先级配置的情况。 如果没有实现这个软件优先级、计时器0将在跳转到计时器1 ISR 之前具有完成执行的最高优先级。 该示例有效地交换了所有 CPU 计时器中断的优先级顺序。

    在 CPU 级别、中断按数字方式进行优先级排序(与 ePIE 在一个组内的优先级相同)、低编号中断组具有更高的优先级(包括 INT13和 INT14组)。 每次 CPU 准备好执行另一个中断时、它将转到已启用的最高优先级中断。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    否、我没有运行  interrupt_ex3_sw_priority 示例。

    计时器1未嵌套在计时器0 ISR 中。

    我同时使用了两个计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    您能发送配置代码吗、我来看一下。 我将在12月30日前离开办公室、但当我返回时可以提供回复。 对此造成的不便、我深表歉意。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    感谢您的快速响应。

    在这里、我已附上我的软件、请仔细查看、如果您有任何建议、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../Software.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该专家 目前不在办公室、直至节假日结束。 请预计响应会有延迟。 感谢您的耐心。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    您看到的这种行为看起来不是由于定时器1具有比定时器0更高的优先级、而是定时器1中断将首先进入、并且由于没有启用嵌套、即使定时器0的中断在执行期间进入、它也将运行到完成。 默认情况下、ISR 将在为下一个 已启用并已标记的中断提供服务之前完成执行。 如果你希望无论什么情况总是能立即处理计时器0、你必须启用计时器1中断内部的嵌套。  

    测试两个定时器中断之间的优先级的一个更好方法是将它们的周期和预分频器设置为相同的值、这样、两个中断总是同时触发。 在这种情况下、您应该会看到始终首先处理计时器0、因为它的中断编号较低、因此 ePIE 中的优先级较高。

    此致、

    Delaney