This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:CLA 是否可以访问 TMS320f280049M 中的 SPI

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455353/tms320f280049-does-cla-has-access-to-spi-in-tms320f280049m

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好!

CLA 是否可以访问 TMS320f280049M 中的 SPI。 如果是、请提供一些示例代码。

我正在尝试通过应用程序中的 CLA 访问 SPI_A、这可行吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该专家 目前不在办公室、直至节假日结束。 请预计响应会有延迟。 感谢您的耐心。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、F28004x 上的 CLA 具有 SPI 访问。 我们没有同时使用 CLA 和 SPI 的示例、但是您应该可以遵循 CLA 与外设连接的其他示例之一、例如路径中的 CLA/EPWM 示例:[C2000ware install]/driverlib/f28004x/examples/cla/cla_ex4_pwm_control. 请记住、对于 driverlib 函数、.cla 文件只能调用 driverlib 源代码中定义为内联的函数。 否则、您可以对必要的 SPI 寄存器进行 HWREG 访问。

    此致、

    Delaney