This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:随 SysConfig 添加 FPUfastRTS 库

Guru**** 2929510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454370/tms320f28p650dk-add-fpufastrts-library-with-sysconfig

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

您好!


在使用也随 SysConfig 添加的 C28x_FPU_DSP_LIBRARY 时、我要使用 SysConfig 将 FPUfastRTS 库添加到工程中、但遇到一个问题。

执行该操作时、链接器无法找到与我的工程兼容的 C28x_FPU_DSP_LIBRARY.lib、但如果没有 FPUfastRTS  库、则链接器会找到与 C28x_FPU_DSP_LIBRARY.lib 兼容的。

我的项目已在 fpu32、tmu1上设置。

我找到了3种解决此问题的方法、但其中任何一种都可以使用 SysConfig。

第一种方法是在工程中手动添加 FPUfastRTS 库  

第二步是将 C28x_FPU_DSP_LIBRARY_eabi.lib 重命名为 C28x_FPU_DSP_LIBRARY.lib。

第三个是编辑 c2000ware_libraries.cmd.genlibs 文件(由 SysConfig 自动生成)、并在 C28x_FPU_DSP_LIBRARY_eabi.lib 中而非 C28x_FPU_DSP_LIBRARY.lib 中使用

那么、如何 使用 SysConfig 将 FPUfastRTS 库和 C28x_FPU_dsp_library.lib 添加到工程中?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在12月30日回到办公室时对此进行调查、对于给您带来的不便、我深表歉意。 目前、我建议使用您提到的权变措施之一。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我能够在我的设置中复制这个问题。 我正在循环 FPU 专家查看这一内容、但请记住、他们目前不在假期、因此他们的反应会延迟。

    此致、

    Delaney