This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:应用问题。

Guru**** 2932180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456177/tms320f280049-application-issues

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

大家好、团队成员:

如何配置 CMPSS 模块? 已设置电流设置、但输出引脚9发生变化、

并且 CMPSS 模块仍然没有响应。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    您尝试在应用中使用 CMPSS 做什么?  

    通过简单查看代码、我发现您将 DACVAL 设置为1024、与电压高于3.3V / 4 = 0.825V 时的 CMPSS 输出高电平相对应。  

    如果使用 A3、请注意您必须通过以下 CMPSS 模块输入访问 CMPSS

    像491不会调整正确的 CMPSS 模块。

    DriverLib 应该与此类似

    ASysCtl_selectCMPHPMux(ASYSCTL_CMPHPMUX_SELECT_1,3U);
    此致、
    Peter