This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:FAST 库

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452443/tms320f28p550sj-fast-lib

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

MotorControl SDK 5.03中有许多快速库。 区别是什么?我应该在何时使用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到我们将其记录在哪里。 我们可能需要将一个自述文件添加到 SDK 中、因此我将考虑如何添加它。

    目前、请参考下表。 功能集和支持的电机是不同的、这会影响存储器占用的空间。 COFF 和 EABI 文件适用于不同的编译器版本。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin!

    一方面、在"fast_full_lib"下写入"与 ROM 兼容"、另一方面、任何具有 FPU 的 C2000都是写入的。

    因此、同一个库可以 同时支持这两者吗? 或 ROM FAST (仅支持器件)或闪存(适用于任何具有 FPU 的 C2000)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    fast_full_lib 可以支持 ROM 和闪存/软件库用例。 但是、并非所有 C2000器件都在 ROM 中快速存储。 因此、如果器件在 ROM 中具有 FAST (器件型号中为 XC 去概念)、则软件/闪存中需要更少的变量/代码。

    此致!

    Kevin