This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378D:使用和调试 RamGS12至15.

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457004/tms320f28378d-problems-using-and-debugging-ramgs12-to-15

器件型号:TMS320F28378D

工具与软件:

数据表显示 f28378D 微控制器上提供了 RamGS12至15、但我无法使其工作。

我已经尝试将12和13添加到.cmd 文件中:

当我使用 XDS110调试器来调试程序并使用内存浏览器时、无法读取0x18000以上的地址:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送目标配置文件的屏幕截图? 如果选择了错误的器件、则调试探针会认为这些存储器不存在。

    谢谢!

    Ben Collier