This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:您是否有任何可共享以供参考的比较器示例?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02017, C2000WARE, TIDM-02014, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456213/tms320f28p550sj-do-you-have-any-comparator-example-that-can-shared-for-reference

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:TIDM-02017SysConfigTIDM-02014C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 Expert:

是否有任何可共享以供参考的比较器示例?

我已经在每个 PWM 上升沿完成 ADC 读取。

并且需要激活比较器、以便将该 ADC 读数与预设传输进行比较。

当 ADC 读数超过传输值时、 比较器需要向 PWM 跳变区输出一些内容、以停止 PWM。

我找不到任何相关的例子,并想知道你是否有任何东西可以分享。

任何事情都将对我们大有帮助。

顺便说一下、我们正在执行一些与数字电源相关的分配。

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请查看 C2000Ware MotorControl SDK 中的参考设计、例如 TIDM-02017 (基于 SysConfig)和 TIDM-02014。 您必须设置连接到 ADC 的 CMPSS。 之后、通过 PWM XBAR 将输出路由到 EPWM 数字比较、并将该事件用于跳闸区。

    此致、

    Masoud