This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:取消锁定

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454243/tms320f28034-cancel-the-lock

器件型号:TMS320F28034

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用的是 F28034。并且由于编程操作错误、MCU 被锁定。 我们是否有方法可以取消锁定? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    CSM 密码是否故意编程了某个值? 在这种情况下、可以通过对密钥寄存器进行编程来解锁器件、但这必须在每次器件复位后完成。

    谢谢!

    Luke