This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:usb_ex4_dev_bulk.c

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456868/tms320f28p650dh-usb_ex4_dev_bulk-c

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

图1

图 2

问题1:

了解28P65开发板 usb_ex4了解28P65开发板 usb_ex4_dev_bulk.c. 图1是数据手册的位置、图2是 C2000本身找到的位置、没有28p65、我可以问一下使用哪个28P65吗、以及如何在 WinUSB 主机和此进程从器件之间建立通信

问题2:  

usb_ex4_dev_bulk-此过程可实现主机之间的简单批量数据传输。 支持单批输入端点和单批输出端点;WinUSB 发送数据、我看到该过程有 SCI 功能、我想问 SCI 功能、接收到的数据在其中接收

问题3:  

usb_ex4_dev_bulk-此过程实现了批量传输过程。 usb_ex1_dev_serial -这个用于控制传输过程的过程、我必须明白吗? usb_ex9_throughput_dev_bulk 和 usb_ex4_dev_bulk -两个进程之间的差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家目前不在。 请预计回复会延迟4-5天。

    此致、
    Divyansh