This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:即使是默认设置、SYSCFG 也会生成配置代码。

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456789/tms320f28p650dh-syscfg-generate-the-configuration-code-even-when-the-settings-are-defaut

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户使用 syscfg 生成用于初始化器件的代码。 当 syscfg 生成初始化代码时、它不会为默认设置生成代码。 在假设这些寄存器在复位后保持不变并保持默认值的情况下、这将有效。

但是、在我客户的用例中、他们会在初始化应用程序之前运行诊断代码。 某些寄存器中的值不再有默认值。 可以打破上述假设。

 即使设置是默认设置、syscfg 也能生成初始化代码。  

请注意、这与为所有设置生成代码不同、在这种情况下、代码会过大。  

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    您能否评论一下初始化代码中未反映的默认设置。

    您还能评论 诊断代码更新的内容吗?

    谢谢

    Aswin