This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:尝试在 CCS 中运行调试时获得 cfg 文件的解析错误

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456481/tms320f2800157-getting-a-parsing-error-for-a-cfg-file-when-trying-to-run-debug-in-ccs

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

我正在尝试下载并运行内部版本、但出现此错误。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家目前不在。 请预计回复会延迟2-3天。

    此致、

    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否提供有关您看到的解析错误的更多详细信息?  

    您当前是运行自定义工程还是从 SDK 中运行我们提供的示例工程之一? 您能否查看.ccxml 文件并验证它是否适用于您的器件(假设 TMS320F2800157基于您的帖子)? 使用目标配置 GUI 中的 Test Connection 按钮时会看到什么消息?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我可以通过更新 CCS 解决此问题。  我必须修改 ccxml 文件以将2引脚 cjtag 用于 _LAUNCHXL_F2800157和 Launchpad 上的 xds110 FW。  我现在正在解决 SYSCTL_DELAY 未在内存中正确显示的另一个问题。  我当时正在寻找一些论坛,并将尝试它们。  感谢您的帮助。