This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:EtherCAT 从站端口

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, TMS320F28388D, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455619/tms320f28388d-ethercat-slave-port

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: DP83826I、DP83822I

工具与软件:

大家好、 我想使用 TMS320F28388D 开发 EtherCAT 板 、对于 PHY 芯片、 DP83826I 可以吗?  在您的设计(MCU0638)中,您使用   DP83822I  ,用于 RJ45 , HY931147C 可以吗?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="632625" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455619/tms320f28388d-ethercat-slave-port 您好、 我想使用 TMS320F28388D 开发 EtherCAT 板  吗?对于 PHY 芯片、DP83826I 可以吗?  在您的设计(MCU0638)中、您使用   DP83822I  [/报价]

    是的、这很好。 我们在 F28P65x 评估板设计中使用了 DP83826I。 请参阅这些应用手册和下面的应用手册:

    [quote userid="632625" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455619/tms320f28388d-ethercat-slave-port 对于 RJ45、HY931147C 没问题吗?

    集成了磁性元件? 建议参考 DP83826数据表以了解更多详细信息、并将您的问题移到该团队的论坛。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请勿使用 HY931147C 集成磁性元件、这不符合我们建议的端接网络。

    HY931147C:

    建议的端接:

    如果您的应用需要集成磁性元件、请查找具有等效端接电路的模型。

    否则、表10-1具有可与外部端接一起使用的磁性元件。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 @   表10-1在哪里 ? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表的 P136:

    谢谢!

    Evan