This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:C2000 GANG F24编程器版本查找问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457464/tms320lf2406a-problem-with-c2000-gang-f24-programer-version-finding

工具与软件:

您好!

我想为这个 IC 购买一个程序工具。

必须在 ISP 中、因为我已经在 PCBA 上安装了干净/全新的 IC -因此不想读取、复制任何内容、只能在 JTAG 内部加载软件。

找到了 C2000 Gang、但他们与 TMS320F28... 我需要 IC 和  F24、不知道该买什么。

在 TI 方面、只有此 C2000器件的一项优势、不与 F24合作-在哪里应该购买我需要的产品?