This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C-Q1:GPIO 和 ADC 芯片引脚中是否存在内部钳位二极管

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457009/tms320f280025c-q1-is-it-exist-internal-clamping-diode-in-gpio-and-adc-pin-in-chip

器件型号:TMS320F280025C-Q1

工具与软件:

您好、专家

我会为我的客户提出这个问题。 在正常情况下、客户将放置一个外部 钳位二极管、以避免输入电压大于此引脚的最大电压。

但为了降低成本和 PCB、他们想知道 芯片中是否存在内部钳位二极管?

如果存在、它们是否可以移除 外部 钳位二极管并在此引脚上串联一个电阻器、以将输入电流限制为小于 最大 钳位电流。 (用于 ADC 和 GPIO 引脚)

这种情况的风险是什么?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuqing、

    很高兴再次与您合作!

    [报价 userid="610907" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457009/tms320f280025c-q1-is-it-exist-internal-clamping-diode-in-gpio-and-adc-pin-in-chip ]但是为了降低成本和降低 PCB、他们想知道 芯片中是否有内部钳位二极管?

    是的、每个 IO 单元都有一个二极管钳位到 VDDIO 和 VSS (或模拟引脚的 VDDA 和 VSSA)、以防止过压和欠压。 这些二极管的正向电压为~0.3V。

    [报价 userid="610907" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457009/tms320f280025c-q1-is-it-exist-internal-clamping-diode-in-gpio-and-adc-pin-in-chip "]如果存在、他们能够移除 外部 钳位二极管并在此引脚上串联一个电阻器以将输入电  流限制为小于最大钳位电流吗? (用于 ADC 和 GPIO 引脚)[/QUOT]

    这是合理的。 为安全起见、客户应选择一个电阻器、使钳位电流小于2mA。  

    Unknown 说:
    这种情况有哪些风险?

    唯一的风险是电流过大且二极管损坏、这将导致 MCU 进一步损坏和可能发生故障。

    另外、如果客户感兴趣、可通过商店页面中的 IBIS 文件了解对给定引脚施加特定电压时将消耗的电流大小。 本质上、此信息显示了 IO 单元中二极管的 I-V 曲线。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    新年快乐!

    只是再次检查:您的意思是、如果输入电流大于最大钳位电流、则会对该引脚造成永久损坏、并会对 MCU 造成更大的损坏?

    唯一风险是电流过大且二极管损坏、这将导致 MCU 进一步损坏和可能发生故障。

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuqing、

    想要仔细检查:您的意思是、如果输入电流大于最大钳位电流、它将导致此引脚永久损坏以及对 MCU 造成更多损坏?

    是的、是这样。 电流可能会在短时间内超过2mA 而不会损坏 MCU、但我建议客户的设计将电流限制在2mA 范围内。  

    此致、

    Ben Collier