This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800152-Q1:有源钳位 PSFB 的传递函数和小信号模型

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456723/tms320f2800152-q1-transfer-function-and-small-signal-model-of-active-clamp-psfb

器件型号:TMS320F2800152-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SFRA

工具与软件:

嗨、专家

我们将使用有源钳位相移全桥(PSFB)拓扑开发200W 直流/直流电源。 峰值电流控制(结合电压环路与峰值电流控制和斜坡补偿)方面也会遇到挑战。 因此、我们计划验证有源钳位 PSFB 的传递函数和小信号模型。 如果您能与我们分享有源钳位 PSFB 的传递函数、我们将不胜感激。 此外、与结合峰值电流控制和斜坡补偿的电压环路相比、您可以提供更好的控制策略吗?

谢谢、此致
Unnimaya V.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 SFRA 工具来测量传递函数、然后用它来调整您的环路。 目前还没有理论传递函数。 但具有适当斜率补偿的 PCMC PSFB 直流/直流 稳压器的行为与常规降压转换器模型类似。

    如果需要峰值电流模式控制、则没有其他更好的控制策略。 PCMC PSFB 已在工业领域使用多年