This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ADC 差分模式配置

Guru**** 2651525 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456833/tms320f28p650dk-adc-differential-mode-configuration

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。 它们将 ADC 配置为12位差分模式。

在差分信号模式下、已知通过一对输入引脚(ADCINxP 和 ADCINxN)对转换器的输入电压进行采样。

(1)。 一对输入引脚、 必须将相邻的引脚配置成一对输入引脚(即 A0和 A1)、不能 随意使用同一 ADC 模块中的任意两个 ADC 引脚(即 A0和 A3)进行配置、正确吗?

(2)。 数据表/TRM 中是否有一个表格明确显示这些引脚作为差分模式的一对输入引脚连接在一起、而该对在该封装上可用?

进行引脚分配很不方便、因为并非所有封装/引脚数都提供所有模拟引脚、并且如果用户(EE、而不是固件工程师)未使用 SysConfig、 用户如何 直观地知道为一对输入引脚选择的引脚是否存在于该封装上?  (如果用户使用了 GUI、SysConfig 至少会显示 No Device Pin Found)  

(3)。 在 SysConfig 中、选择具有差分、ADCINx 和 ADCINy 的 SOC 通道后、 如果所选模拟引脚在该封装上不可用、器件引脚名称字段可能会显示 No Device Pin Found。 为什么它没有显示警告/错误消息、告诉用户不要使用该引脚、并要求修改到另一对输入引脚?  

(4)。 是否有 推荐的应用。 注意介绍 差模的 ADC 输入电路评估设计? 或者用户仍然可以参考 spract6a.pdf、这已经足够好了。

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    请查看以下问题的答案:

    (1)。 一对输入引脚、 必须将相邻引脚配置成一对输入引脚(即 A0和 A1)、不能 任意配置同一 ADC 模块中的任意两个 ADC 引脚(即 A0和 A3)、正确吗?

    正确。

    (2)。 数据表/ TRM 中是否有明确显示引脚作为差分模式的输入引脚对连接在一起而该引脚对在该封装上可用的表格?[/QUOT]

     (其中介绍了差分通道的所有组合。

    需要参考 数据表 " 表6-15. 模拟内部连接 "中添加了有关每个封装可用的模拟引脚的说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (3)。 在 SysConfig 中、选择具有差分、ADCINx 和 ADCINy 的 SOC 通道后、 如果所选模拟引脚在该封装上不可用、器件引脚名称字段可能会显示 No Device Pin Found。 为什么它没有显示警告/错误消息、告诉用户不要使用该引脚、并要求修改到另一对输入引脚?

    在 SysConfig 中、使用器件视图选项(左上角)我们需要配置封装(默认情况下采用最高的引脚数 Pkg)。 选择正确的封装后、如果这些引脚不是所选封装的一部分、那么工具将显示错误、例如下面

    (4)。 是否有 推荐的应用。 注意介绍 差模的 ADC 输入电路评估设计? 或者用户仍然可以参考 spract6a.pdf、这样就足够了。

    目前有一份更新的 应用手册 、用户可参考。  

    谢谢!

    Nilesh