This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:固件更新后、重置并开始使用新固件、无法正常工作

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455892/tms320f28388d-after-firmware-update-reset-and-start-with-new-firmware-don-t-work

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

在对包括 CPU1在内的一些内核进行固件更新后、如果我以物理方式关闭并打开电路板、则更新的固件会正常工作。

但是、当我尝试使用以下代码进行重置时、在固件更新后、以前程序的变量会重复重置一些、并且新固件无法启动。

EALLOW;
SYSCTL_setWatchdogMode (SYSCTL_WD_MODE_RESET);
SysCtl_enableWatchdog ();
EDIS;
while (1){}

有什么办法解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否按照预期设置了器件的引导模式(RAM、闪存)。
    您似乎正在触发 WDRSn、该器件将输出 XRSn、器件将根据引导模式启动。

    谢谢