This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:由软件复位器件

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454904/tms320f28377d-reset-of-device-by-software

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

大家好、团队成员:

在我的应用中、需要通过软件将微控制器复位、
是否有一个参考,可以遵循,以实现这一点.

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅系统控制中的复位部分。
    使用 WD 时、可以通过让 WD 超时或写入 BAD KEY 来触发 XRSn、从而触发 CPU1的看门狗复位(CPU1.WDRS)会产生 XRS。

    谢谢