This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:从 CCS 项目中删除 DSP/BIOS

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453457/tms320f28335-remove-dsp-bios-from-ccs-project

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

如何从我的项目中删除 DSP/BIOS 依赖性? 我不会使用它的任何功能。

我必须从6.1更新到新版本(我选了12)、因为我还必须获得 XDS110调试探针。

我随 CCS12一起安装了 DSP/BIOS 5.42.02.10、但无法从较旧的5.41.13.42版本中对其进行更改。

因此、我宁愿完全删除 BIOS 依赖关系、也不要使用我安装的更新版本。

与此相关的问题有很多、但大多数都是旧的、似乎不再适用于 CCS12

有什么想法吗?

.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前未安装多个版本的 DSP/BIOS、因此我无法自己尝试、但中有一个下拉框 CCS 通用 一节、您可以在其中选择一个 DSP/BIOS 版本。 我假设这要求您首先执行查找过程、方法是转至 窗口 -> 首选项 、转至 Code Composer Studio -> 典型吸收光谱 部分中、单击 Refresh 、然后从列表中选择要安装的 DSP/BIOS 目录。

    为了将其从工程中删除、我尝试了一些示例、似乎可以执行以下操作:

    1. 从项目中删除.tcf 文件。
    2. 按照 此线程 编辑 ccsproject 和 cproject 文件。
    3. 从编译器中删除任何其余的 BIOS 或 TCONF 相关项 "Include Options" 预定义符号 一致性 文件搜索路径 规格。

    惠特尼