This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:通过 CCS 将代码加载到 TMS 微控制器时出错。

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451171/c2000ware-error-while-loading-the-code-to-tms-micro-controllers-through-ccs

器件型号:C2000WARE

工具与软件:

Hai、

 当我们尝试通过 CCS 工具将代码加载到 TMS 微控制器时、将出现以下附加的错误。 请仔细阅读、并为我提供解决该问题的任何建议。

谢谢你。

此致、

K T Prasanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在尝试编程之前、您是否在连接到器件时遇到过任何问题?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在连接到目标时未遇到任何问题。 相同代码可在具有相同版本 CCS 工具的其他 PC 上运行。 但是、该问题特定于这些 PC。 由于出现 GEL 文件错误、有什么与 PCS 或 GEL 文件相关的吗? 我们在两台 PC 上观察到相同的问题。

    谢谢!

    K T Prasanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS100v3是正确的调试器版本吗、或者您使用的是 XDS100v2吗? 我注意到您的调试窗口显示了 XDS100v3。 也许其他 PC 选择了 XDS100v2?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在所有 PC 中使用的都是 XDS100v3。 我认为 XDS100v3是正确的调试器版本、因为我们对具有相同版本 CCS 调试器的所有其他 PC 都使用了相同的 XDS100v3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在继续以上回复中、我们在这些 PC 中也观察到了 XDS100v2的相同问题。

    谢谢!

    K T Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否验证所有 PC 上的 GEL 文件都正确无误? 不同 PC 上的调试器驱动程序可能有所不同。 您是否能够连接到某些 PC 上的同一设备、而不能连接到其他 PC 上的同一设备?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我已经审核了 GEL 文件、它们是正确的。 代码正在加载到控制器、并出现 GEL 文件错误。 此外、在上电复位后、代码在控制器上运行;我们已经使用 LED 闪烁代码对其进行了测试。

    不过、问题是我们无法调试这些 PC 上的代码。 如果问题与调试器驱动程序有关、解决方案是什么?

    此致、

    K T Prasanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    这是紧急情况、请您尽快响应。
    提前感谢。

    Prasanna K T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在最新的 CCS 版本上是否看到同样的问题? 从屏幕截图中的 CCS 图标上可以看出、您使用的是非常旧的 CCS 版本。 也许您在任何安装了最新 CCS 版本的 PC 上都不会出现此问题。

    谢谢!

    Luke