This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456669/tms320f280039c-error-connecting-to-the-target-error--1135-0x0-the-debug-probe-reported-an-error-confirm-debug-probe-configuration-and-connections-reset-the-debug-probe-and-retry-the-operation

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我当前在尝试使用与 Code Composer Studio 12.8.1集成的 Simulink 刷写 TMS320F280039C 时遇到此错误:

连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包20.0.0.3298)

我  在使用相同代码之前成功刷写了 TMS320F280039C 两次、并且第三次使用相同代码发生此错误。  我曾尝试在 CCS 中运行一个简单的代码、但 Debug 返回时出现了相同的错误。 "Test Connection"(测试连接)成功显示。 我已经尝试更新 CCS 并使用 UNIFLASH 工具、在尝试连接时仍会出现相同的错误。 尝试连接时、LED 1:A、3:A 和 D3分别亮起红色、蓝色和绿色、LED 2:A 弱闪烁一次蓝色。 我还检查了类路径中是否存在基于 Java 的 jar 文件、它们是否存在。  

我不确定如何继续、甚至如何确定板载 XDS110调试器是否损坏。 我很感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能查看这个应用手册吗?  https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看了这个应用手册并尝试了建议的故障排除、但仍然不走运。 在 CCS 中执行测试连接时、我会在测试结果中看到以下消息:

    --- [打印重置命令硬件日志文件]--------------------------------------------------------
    将通过切换 JTAG TRST 信号来复位扫描路径。
    控制器是采用 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
    该软件针对 XDS110功能进行了配置。
    控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    这可能是硬件问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现错误。 处理器内核的电压为1.6V。 可能是 ESD 的结果、但不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我很高兴你发现了这个问题。 我要结束该主题帖。