Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-02010 工具与软件:
尊敬的 Champs:
TIDM-02010用户指南中有"图3-38. 不同转速、恒定负载下采用 FAST 或 eSMO 控制技术时的风扇电机输出效率
但 不同转速和恒定负载下使用 FAST 或 eSMO 控制技术时、它没有压缩机电机输出效率。 您能否同时向我的客户提供这些数据?
如果他们获得这些数据、并且 FAST 具有更高的效率、那么他们需要设计电压感应线路。
此致、
TED