This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335-Q1:TMS320F28335-Q1

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457316/tms320f28335-q1-tms320f28335-q1

器件型号:TMS320F28335-Q1

工具与软件:

对于 UART 波特率 、在100Mhz 和150Mhz 时钟下的容差是多少。  

在 技术参考手册中、仅对少数100Mhz 的波特率、请提供进一步的波特率 (对于100Mhz 和150Mhz 时钟)

57600

115200

230400

460800

921600

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所需波特率与实际波特率间的误差可通过使用您的 LSP 时钟频率和 BRR 值来计算。 您必须确定将产生最低误差百分比(从而使波特率接近您所需的波特率)的 LSPCLK 和 BRR 值的组合。 虽然 TRM 中仅列出了少数示例、但这些示例仅展示了少量值、并且可以针对任何其他组合计算出相同的值。

    例如、我使用 Excel 计算以下值:

    100MHz:

    150MHz:

    此致、

    Allison