This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:内部振荡器精度

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457531/tms320f2800137-internal-oscillator-accuracy

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

您好!

我将在 TMS320F2800137上开发用于电力电子产品的应用。

我正在使用内部振荡器以120MHz 频率运行。

我的 PWM 计时器和采样频率基于这个内部振荡器。

我观察到(在多个样本上)频率比理论值高+1.5%以上

数据表指定了-1.8%/+1%  

这似乎超出了规格。

是否有校准振荡器的方法?

频率随温度的漂移是多少?

我在 TMS320F2802x 和 F2803x 上开发了应用、并且采用了振荡器校准/补偿机制。

TMS320F280013x 上提供了多少?

提前感谢。

此致

Nicolas Uhl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uhl:

    F2800137和 F2802x/3x 的内部振荡器电路非常不同。   F2802x/3x 随温度变化具有线性频率响应、因此校准更加简单。   F2800137内部振荡器电路具有二阶频率与温度间的关系、因此难以进行温度校准。  电力电子产品中的 PWM 时序对于与电网同步或驱动 IGBT 至关重要、因此不建议使用内部振荡器。  外部时钟/晶体非常适合用于为 F2800137器件计时的此类应用。

    此致、

    Joseph