This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:外部晶振

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457516/tms320f28388d-external-crystal

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

在一个使用 F28386DPTP 的新项目中 、我想了解 使用以下外部晶体的兼容性: XRCGB25M000F3A00R0

是否有人使用过此设置或类似设置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    抱歉、我们尚未尝试该晶体、但根据数据表、此晶体的最大 ESR 似乎为100欧姆。  这超出了 F28388D 的外部晶体要求范围。  有关更多详细信息、请参阅 F28388D 数据表的第7.10.3.4.7节(晶体振荡器规格)。

    此致、

    Joseph