This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何在 CPU2上配置 ePWM 跳闸区域?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455566/tms320f28377d-how-do-i-configure-the-epwm-trip-zone-on-cpu2

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好!  

我在 CPU1上使用 SysConfig 配置了 CMPSS6、7、8和9、并将它们分配给 SYSCTL 中的 CPU2。 此外、我将 EPWMXBAR 配置为使用 CMPSS 作为源。

我希望实现 CMPSS 触发跳闸以关闭 PWM 的功能、也想读取当前跳闸区域(TZ)状态以确定发生了哪个跳闸。

但是、我无法检索跳闸区域标志。 从哪里可以找到演示如何正确设置的示例?

非常感谢、
Cody