This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:mCAN

Guru**** 2931970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456307/tms320f2800157-mcan

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

在具有两个节点的总线上、节点1以1ms 的间隔一致地发送 CAN FD 消息(节点2能够接收)。 在这种环境下、节点2的 MCAN 模块有时会发生故障、表现出无法在上电时发送或接收消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于环境的细节不够、例如波特率是多少、CAN 总线线路的时长、主要故障特征是什么。  您能否通过检查 node2上的错误寄存器的状态来提供一些失败详细信息?  此外、节点2中使用的时钟源是什么?

    此致、

    Joseph