This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CLB 和 EPWM 死区

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458011/tms320f280039c-clb-and-epwm-deadband

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

F28003x TRM 中有一个适用于 CLB 的表。

1.您能否更详细地解释这里是什么 EPWM1A_DB、EPWM1B_DB?

2.用户希望获得 EPWM1A 下降沿/上升沿并通过 CLB 计数器添加一些延迟。 用户是否可以使用此信号 EPWM1A_DB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wayne、

    EPWM1x_DB 输出是死区子模块的输出。 如果您查看 ePWM 章节中 ePWM 的信号链、您将看到 ePWM 信号从动作限定器模块通过死区、跳闸区和斩波器子模块传递。 根据您在全局多路复用器表中选择的信号、您可以选择特定子模块的输出、而不是最终的 ePWM 输出。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Luke