This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2800157:评估板的设计文件要求。

Guru**** 2938780 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1, TMDSCNCD2800157, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457870/tmdscncd2800157-requirement-of-design-file-for-eval-board

器件型号:TMDSCNCD2800157
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800156-Q1C2000WARE

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们在 项目中使用 TMS320F2800156-Q1部分。 为了进行验证、我们需要一个在 TI 网站即  TMDSCNCD2800157中找到的评估板 。
对于这款评估板、我获得了网站上明确提到的用户指南和原理图文件。

您能否请分享评估板的板文件、或者请分享在放置和布线时需要遵循的布局指南和参数。

此致、

Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    板级配置文件可在 C2000ware SDK 中找到。 例如、请尝试查找目录 {C2000Ware}\boards\controlCARDs\TMDSCNCD2800157。 从此处、您可以选择 controlCARD 版本(A 或 E1)。 这些文件夹具有电路板的设计文件。

    有关硬件设计的一般指导、请参见以下指南: https://www.ti.com/lit/an/spracz9a/spracz9a.pdf。同样的原则也适用于 F280015x、但尚未更新指南列出

    此致、

    Allison