This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:频率

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457816/tms320f2800156-q1-frequency

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

F2800156的频率为100MHz ,低于其他 F28015X 系列。 您能帮忙说明原因吗?

将 F2800156的频率设置为120MHz 时、是否会有一些风险? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    如器件数据表中所述、有多个具有该频率的 F280015x 器件:

    不建议在超出数据表规格的情况下操作器件、因为它尚未经过测试/我们无法保证性能超出规格。

    此致、

    Allison