This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:周期性开/关 PWM 信号

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457758/launchxl-f28379d-periodic-on-off-pwm-signal

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

大家好、团队成员:

我使用 F28379D 微控制器、需要帮助配置 PWM 信号、使其具有以下行为:

  • 总持续时间为10秒:
    • PWM 信号应有效(开启) 2秒。
    • PWM 信号应处于非活动状态(关闭) 8秒。
  • 这应该适用于互补的 PWM 信号(反相和同相对)。

您能指导我如何配置 PWM 模块来实现这一点吗? 我应该使用计时器还是中断来控制时序?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当生成信号如此慢时、使用 GPIO 和 CPU 计时器可能更有意义。 您可以 在 CPU 计时器中断内部控制 GPIO

    此致、

    Allison