This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:TMS320F28034PAGQ 的闪存擦除时间

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455199/tms320f28034-flash-erase-time-of-tms320f28034pagq

器件型号:TMS320F28034

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户使用的是 TMS320F28034PAGQ、满足闪存擦除时间问题。

我查看 TI.com 中的数据表、发现闪存的最大擦除时间为12s

此数据表的版本为 SPRS584Q - 2009年4月- 2024年1月修订

我还注意到版本进行了修改。 L 关于 TMS320F2803x Piccolo MCU 器件勘误表(修订版 Q)中的擦除时间。

但数据表中的 ZHCS864P - 2009年4月- 2021年6月修订版本。 擦除时间为12us

我的客户参考此版本。

问题如下:

1.对于  TMS320F28034PAGQ、客户应参考哪个版本的数据表?

2. 我们是否有关于  从 ZHCS864P 到 SPRS584Q 的擦除时间的修改说明?

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处回复以确保完整性(以及电子邮件):

    ZHCS864P 是自定义 DS 还是 SPRS584的翻译版本?

    12s 正确、如 SPRS584Q 中所列;

    12US 是 在 SPRS584的2023年修订版 O 中引入的一个错别字(之前更正为12s)、最近在去年修订版 Q 中发现并修复。

    从说明中可以看出、ZHCS864P 可能已从 SPRS584P 中提取、该处理器也具有该错误。

    编辑以添加、从系统中显示 ZHCS864Q 已存在、该校正也已存在。  如果客户从 TI.com 获取最新的 DS、也应获得修订版 Q。  如果情况不是这样、请告诉我。

    此致!

    Matthew