This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:TMDSCNCD28P65X (controlCARD)和 LAUNCHXL-F28P65X (LaunchPad)之间的差异

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P65X, LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457959/launchxl-f28p65x-differences-between-tmdscncd28p65x-controlcard-and-launchxl-f28p65x-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28P65X

工具与软件:

大家好、我想了解 TMS320F28P65X MCU 的 TMDSCNCD28P65X (controlCARD)和 LAUNCHXL-F28P65X (LaunchPad)之间的区别。 特别是关于软件、我们知道存在硬件更改。 为一个平台开发的软件能否在无需大量修改的情况下在另一个平台上运行?  

如果有任何见解、将不胜感激

谢谢。此致

Swathin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Swathin、

    请注意、这2个电路板之间存在一些差异

    1.硬件可访问的不同引脚。 切换电路板时需要再分配引脚

    使用了不同的封装、TMDSCNCD28P65X 使用256引脚、LAUNCHXL-F28P65X 使用169引脚

    3.不同的适用应用、LAUNCHXL-F28P65X 用于对 C2000 MCU 平台进行低成本评估、TMDSCNCD28P65X 用于系统评估

    两块电路板的实际 C2000 MCU 内核是相同的、因此您可以保留用于分配内存的相同链接器命令文件。 除 HAL 之外的其他源文件可能是相同的

    此致、

    Peter