This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:InstaSpin-Solution

Guru**** 2619415 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1449139/instaspin-bldc-instaspin-solution

器件型号:INSTASPIN-BLDC
主题中讨论的其他器件:MOTORWARETMS320F28069M

工具与软件:

您好!  

我们使用的是 TI 的 InstaSpin 运动控制套件、上面有用于 FOC 控制的预定义 GUI 软件。 我想知道套件是否有可用的 CCS 代码、因为我们可以使用 CCS 代码而不是 GUI 来使用 FOC 运行电机? 如果您能提供帮助、我将不胜感激。

谢谢你。