This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:寻求有关开发4kW BLDC 电机驱动器的帮助和建议

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454627/tms320f28069f-seeking-help-and-suggestions-for-developing-a-4kw-bldc-motor-driver

器件型号:TMS320F28069F

工具与软件:

我将开始开发一种 适用于4kW BLDC 电机的 BLDC 电机驱动器 非常感谢您提供建议和指导。 具体而言、我要查找:

  1. 参考设计 :高功率 BLDC 驱动器的任何详细示例或开源设计。
  2. 推荐的板/模块 :对适用于4kW 应用的微控制器、闸极驱动器或功率级模块的建议。
  3. 工具与软件 :用于电机控制开发的 IDE、仿真工具或软件。
  4. TI 应用工程师联系人 :如果您能为德州仪器(TI)的应用工程师提供任何电子邮件 ID 或联系人信息、我将不胜感激。

您可以分享的任何其他资源、技巧或学习材料也将非常宝贵。 请随时在下方发表评论或直接与我联系。