This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:usb_ex1_dev_serial-应用方法

Guru**** 2617635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456829/tms320f28p650dh-usb_ex1_dev_serial--method-of-application

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

现在、我正在学习28P65官方 USB 课程、但我不太了解 usb_ex1_dev_serial 文件。 本课程使用 SCI 外设在 PC 串行端口助手中检查 USB 接收到的数据。 如果我学习 USB 外设、本课程介绍 USB 主机器件的连接方法以及 SCI 的使用用途

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家目前不在。 请预计回复会延迟4-5天。

    此致、
    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此示例旨在演示   用于实现虚拟 COM 端口的通信器件类(CDC)。  

    在本例中、USB 被指定为虚拟 COM 端口、并演示了 从器件上的另一个 SCI 端口发送和接收数据。

    此致

    Siddharth