This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:此预定义名称 CPU1的用途是什么?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454859/tms320f2800157-what-is-this-pre-defined-name-cpu1-used-for

器件型号:TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

TI C2000ware V5.04示例代码中使用此预定义名称 CPU1是什么?

它似乎没有被明确使用。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉经销商正在回复此查询。

    是的、CPU1定义与 F2800157无关、空的 bitffield 项目是唯一定义了"CPU1"的项目。  由于它是单核器件、因此不需要进行此操作。  

    上述 ADC 示例似乎没有此定义、哪一项正确。

    此致

    Siddharth