This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-F29H85X-EVM:SOM SOM

Guru**** 2544810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456648/f29h85x-som-evm-f29h85x-som-evm

器件型号:F29H85X-EVM SOM

工具与软件:

如何 通过修改.cmd 文件正确创建新段?

此图片中所选的部分是我最近创建的部分、但在我构建项目后、它不会在.map 文件中成功生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有关此主题的专家已离开办公室、请期待您的回复延迟。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我可以看到该段已正确创建。
    在您的项目中、您是否将任一函数/数据映射至内存的这个部分?  它们是否用于您的应用代码中? 如果是、则一定要在.map 文件中创建该段。  

    此致、
    Samritha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    __attribute__((section (". DS_EXCVEC_OSCORE0"))  可用于将任何函数或数据映射到您的段。