This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:触发 NMI 矢量获取不匹配的原因

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453759/tms320f28377d-reasons-for-triggering-nmi-vector-fetch-mismatch

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

尊敬的所有人:

   377D 的功能。
  关于"NMI 向量获取不匹配"、我知道冗余向量表和向量表不匹配将触发此 NIM。
  我想问是什么原因导致矢量表不能 mach?
  按错误的应用代码分配? 还是硬件错误?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在 NMI 专家中对此发表评论。 请注意、他们将在1月初/中旬之前不在办公室、因此他们的答复将延迟。 对此造成的不便、我深表歉意。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过比较主矢量表和冗余矢量表来检测矢量获取不匹配。 这主要是为了检测矢量地址位中的硬件故障。
    请参阅下面的内容、了解主矢量表和冗余矢量表的数据读取/写入和矢量获取工作原理。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    我特意编写了冗余矢量表、这可以触发 pie 矢量错误。

    谢谢