This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:下电上电后器件卡在复位状态

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456682/tms320f28335-device-stuck-in-reset-after-power-cycle

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:CCStudioTMDSCNCD28335

工具与软件:

我有一个 TMDSCNCD28335评估板、我在其中加载了引脚切换演示程序。 LED 2和3在运行时闪烁、如果我断开 CCStudio 的连接、它会继续闪烁、但如果我随后再循环通电、只有绿色的 LED 1亮起。

要在上电时从闪存执行器件、我需要做什么。

我检查了4个 DIP 开关是否处于 ON 位置。

此致!

Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在调试时用 XRS 引脚重置器件,并设法获取它被卡住的调用堆栈,它在: _system_post_cinit () 0x3FF9FA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家目前不可用。 请预计会有4-5天的回复延迟。

    此致、

    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    您是否将代码编程到闪存中?

    器件的引导模式是否设置为闪存引导模式? 请查看 BootROM 一章、了解如何在独立模式下使用引导模式引脚或在使用调试器连接到器件时使用仿真引导选项将引导模式设置为闪存。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您回到我这里、我没有对闪存进行编程。 现在、我看到这里提供了两个连接器文件、一个用于加载 RAM、一个用于加载到闪存。 我切换了连接器文件后、F28将按预期从闪存启动。