This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D 堆栈指针复位问题。

Guru**** 2124380 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1428712/tms320f28377d-tms320f28377d-stack-pointer-reset-issue

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、团队成员:
我键入以跳转我的应用程序以及重置栈指针、但在汇编级别出现一些错误或我不理解的内容、因此对解决此问题有很大帮助。我将共享代码并尊重错误、如下所示。



以上是代码剪切。

作为错误:-

说明资源路径位置类型
#18 Expected a ")" main.c /SC421_New_DSP Power_Convt_ line 292 C/C++问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您编写的 JumpToApplication()函数代码是否正确? 或者它是否由 TI 的某个软件包提供?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我写了.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujwal:  

    您能否 将代码以文本形式发送给我以便我进行测试?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    当然会分享代码,所以你可能会自己去,如果可能的话,你会上网如 TeamViewer 或任何东西,以便你可以快速检查它所有我的硬件准备好.

    此致、
    Ujwal AP.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujwal:

    您可以先通过 E2E 发送代码以供我尝试吗? 由于这是生成错误、所以我应该能够在没有硬件的情况下轻松进行复制。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    void JumpToApplication(void)
    {
    //#if 0
    // Define a function pointer to the application start address
    void (*appStart)(void);
    // Get the reset vector address (address of the application's reset handler)
    appStart = (void (*)(void))(*((volatile uint32_t *)(APPLICATION_FLASH_START_ADDRESS + 0x4)));
    // Disable interrupts
    DINT;
    // Set the stack pointer to the application's stack pointer
    uint32_t appStackPointer = *(volatile uint32_t *)APPLICATION_FLASH_START_ADDRESS; // Get the stack pointer from the application's start address
    __asm(" MOV DP, %0" : : "r" (appStackPointer)); // Set the stack pointer
    // Jump to the application
    appStart(); // Call the application
    //#endif
    /* // Disable interrupts
    DINT; // Disable global interrupts
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    嗨、Delaney、这里是共享函数、它从 main 调用级  

    _asm (" MOV DP,%0":"r"(appStackPointer));//设置堆栈指针
    上面的行将在"linenum=15"中发现错误

    错误: 描述资源路径位置类型
    #18 Expected a ")" main.c /cps_SW_Gen5_New_DSP line 294 C/C++问题


    此致
    Ujwal AP.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujwal:

    很抱歉耽误你的时间。 为了进行更新、我已将您的代码复制到项目中、但遇到的问题与您看到的问题相同。 遗憾的是、在调整代码后、我一直无法解决构建警告问题、目前正在与编译器团队合作以了解可能导致此问题的原因。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Delaney 的快速响应、但我们很奇怪地在寻找解决方案、

    请告诉我、如果需要任何东西、我将提供、我们可以缓解此问题。
    等待您的解决方案。

    谢谢!
    Ujwal AP.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujwal:

    我们的编译器专家帮您:

    C 或 C++标准中未指定 asm 语句。 该特定变体来自 GCC。 我们基于 clang 的编译器(tiarmclang 和 c29clang)对其提供支持。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Delaney!!!

    谢谢、回应、

    但如何解决此问题呢?
    如果你能给我你的 ASM 陈述,你刚刚验证,所以我可以实现无效的特定挑战。

    等待您的良好响应。

    此致、
    Ujwal AP.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujwal

    Delaney  目前不在办公室,直到节假日结束。 请预计响应会有延迟。 感谢您的耐心。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujwal:

    很抱歉我的答复被推迟。

    asm 语句未在 C 或 C++标准中指定。 该特定变体来自 GCC。 我们基于 clang 的编译器(tiarmclang 和 c29clang)对其提供支持。  [报价]

    换句话说、C28x 编译器不支持您尝试使用的语句。 虽然 C28x 确实支持_asm 语句、但它们实际上应仅用于 EINT、NOP、ESTOP0等简单指令 MOV 指令要求 CPU 控制寄存器的已知状态才能工作;GCC 编译器知道如何定义这些状态、但 C28x 编译器不能。

    我假设此代码用于自定义引导加载程序吗? 您是否在 引导加载程序的链接器 cmd 文件中为引导加载程序定义了单独的栈? 如果是、无需重置应用中的堆栈指针。 您需要做的就是跳转到应用程序代码、这通常是通过长分支指令完成的。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队
    新年快乐!!!!
    希望大家都做得很好、

    对此、我还有一个问题、如下所示、

    如果我们有代码、它存储在 ABCD 闪存扇区中、还有一个像 LED 闪烁这样的小代码将存储在"H"闪存扇区中、因此我想使用"asm (" LB 0x0A0000");"指令进行跳转、从而使两个代码都实现完美的切换或跳转  

    注意: 在上述两个代码仅由 TI 调试器推送。

    现在、与 LED Blink Hex 文件相同的代码我想使用 CAN 协议以及 FlashAPI 函数存储、它成功地存储在闪存扇区"H"中、没有任何错误、但现在我想使用"asm (" LB 0x0A0000")跳转;"指令它不会跳转或直接跳转到函数以下。

    _interrupt void Interrupt_illegalOperationHandler (void)

    //
    //有什么问题。 CPU 试图执行非法的
    //指令、生成非法指令陷阱(ITRAP)。
    //
    ESTOP0;
    for (;;)


    }
    }



    我需要理解的是、如果我们使用 TI 调试器推送代码、那么两个代码会正确跳转且没有任何错误、但如果我们闪存相同的与"H"扇区相关的十六进制文件(LED 闪烁代码十六进制文件)、因此它存储得很好、但无法对其进行编码而不会跳转或切换、因此请关注此事项。

    等待您的良好响应!!!!

    此致
    UJWAL AP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Delaney 在下周不在办公室、请期待延迟回复。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujwal:

    希望你有一个愉快的假期! 我在 Flash 专家中循环询问您的最新问题。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujwal:

    所以、你能够使用  asm (" LB 0xA0000")正确分支至0xA0000;当你通过 JTAG/调试器刷写应用时、但不是当你通过闪存 API 编辑它时? 我的理解是否正确?  闪存 API 加载的内容和通过 JTAG/调试器加载的内容应该没有差异。 我建议对闪存扇区 H 进行一个内存转储、并在通过 JTAG/调试器进行编程以及通过闪存 API 进行编程时比较其内容。 如果您发现差异、则编程逻辑可能出错。  

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Skyler!!!

    感谢您的提示。
    我已经检查了这两个。 具有 Beyond Compare 的十六进制文件、并且没有错误、即使每行都与我们使用调试器以及闪存转储的转储相匹配。

    此致、
    Ujwal AP.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Skyler!!!
    如果有任何不同的方法、您能帮助我们如何跳转吗? 而不是执行  asm (" LB 0xA0000");  

    此致、
    Ujwal AP.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujwal:

    您可以尝试使用长间接分支指令。 因此、您需要将0xA0000存储在 XAR7寄存器中、然后使用 asm (" LB * XAR7")分支到该寄存器;

    此指令在 TMS320C28x CPU 和指令集指南中有详细介绍、也可用于其他闪存内核。 您可以参考 F280015x DCAN 闪存内核工程(C2000ware/driverlib/f280015x/examples/flash/ccs/f280015x_flash_kernel_ex5_can_flash_kernel.projectspec)中的 flash_kernel_ex5_dcan_flash_kernel.c、了解其使用方法。  

    此致、

    Skyler