This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:C2000 Gang 编程器问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452123/tms320f28069f-c2000-gang-programmer-issues

器件型号:TMS320F28069F

工具与软件:

您好!

当我尝试对 TMS320F28069F 进行编程时、显示以下消息:

           错误385:无法进行编程/验证-所选存储器空间中的代码为空。

下面是我的设置的几个屏幕截图:

 

 

 

您能指出我的错所在、并告诉我此错误代码是什么意思吗?

请告诉我您是否需要任何其他信息。

谢谢你。

 

此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    对不起,这是分配的,我是 OOO 到现在。  从第一个屏幕快照来看、设备似乎未连接、在每个选中的设备下方、第一个灰色框应呈绿色亮起。

    我注意到您选择了由 Gang 编程器本身供电的器件、这没问题、但您需要点击 VCC ON/OFF 切换开关来为器件供电(假设这是您所需的情况)。

    错误是有点不同的、我认为它会解析你的 hex 文件并确定没有什么可编程的...您提到这很奇怪。 输入文件看起来是 Intel 十六进制格式、您能否验证这是您在构建工程时从 CCS 生成的内容?  我们可能需要尝试 TI txt 格式、以查看它是否提供不同的结果。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    新年快乐!

    无探测 我在外面呆了两个星期,也是为了度假。

    显然、我是以 Intel 十六进制以外的格式生成输出十六进制文件。 每一行前面都有一个字符、Gang 程序员将其解释为注释。 文件看起来是空的。 我和 埃尔普罗蒂纳的格雷戈里·扎霍夫斯基(Gregory Czajkowski)谈了一下,他向我指出了这一点。 修正了、并且运行正常。 感谢您的帮助。

    此致、

    Dave