This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-F29H85X-EVM:SOM SOM

Guru**** 2616975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458366/f29h85x-som-evm-f29h85x-som-evm

器件型号:F29H85X-EVM SOM

工具与软件:

我可以使用哪个寄存器来初始化 FPU 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的主题专家不可用、请预计会延迟1-2天回复

    此致、

    Subham Mohapatra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zihao,

    我不确定"initialize FPU module"(初始化 FPU 模块)是什么意思。 C29 CPU 具有内置的 FPU、因此无需任何类型的初始化。

    谢谢!

    SIRA