This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网帧由于 DHCP 而停止

Guru**** 2960530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458636/tms320f28388d-ethernet-frames-stop-due-to-dhcp

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

我刷写了以下示例:


C28x: Ethernet_C28X_CONFIG

CM: ethernet_ex2_phy_loopback

我已经调优了 PHY 环路、可以在 Wireshark 上看到原始以太网帧。

不过、DHCP 帧会定期出现、并会破坏来自微控制器的原始以太网帧。

DHCP 帧源自计算机系统。

下面是一个相同的屏幕截图:

这可能是什么原因造成的? 我希望继续从 MCU 接收原始以太网帧、而不考虑该 DHCP 帧。